JAJU897 june 2023 BQ24072 , LMR36520 , TLV62568 , TPS2116
BQ2407x デバイスは、スペースに制約のある携帯型アプリケーションを対象とする、統合型リチウムイオン・リニア・チャージャ / システム・パワー・パス管理デバイスです。このデバイスは、システムに電力を供給すると同時に、それとは独立してバッテリを充電します。この機能によって、バッテリの充放電サイクル数が減り、充電を適切に終了できます。また、欠陥のあるバッテリ・パックが使用された場合や、バッテリ・パックがない場合でも動作可能になります。バッテリが完全に放電されている場合でも、この機能によって即座にシステムを電源オンにできます。バッテリを充電し、システムを動作させるための入力電源として、AC アダプタまたは USB ポートを使用できます。このデバイスには、システム給電とバッテリ充電でソース電流を共有するダイナミック・パワー・パス・マネージメント (DPPM) 機能があり、システム負荷が増加すると充電電流を自動的に低減します。USB ポートから充電する場合、入力ダイナミック・パワー・マネージメント (VIN-DPM) 回路により、入力電圧がスレッショルドを下回ると入力電流を低減し、USBポートのクラッシュを防止します。このパワー・パス・アーキテクチャは、アダプタがシステムのピーク電流を供給できないとき、システム電流の要件を満たすためにバッテリを補助電源として使用できます。