JAJSRD1B August 2014 – February 2024 THS4541
PRODUCTION DATA
THS4541 は、高精度オペアンプのトリムされた入力オフセット電圧を備えた完全差動アンプ (FDA) 設計の利点を提供します。FDA は非常にフレキシビリティの高いデバイスであり、設定可能な出力コモン モード レベルの中心に純粋な差動出力信号を供給することができます。主な選択肢として、シングルエンドまたは差動入力、 AC 結合または DC 結合の信号パス、ゲイン目標値、および抵抗値などを選択できます。図 6-1~図 6-36 に、より厳しいアプリケーション要件として、シングルエンドから差動への設計に重点を置いた特性を示します。差動信号源は確実にサポートされるため、多くの場合、実装と分析が容易です。
ほとんどの実験機器はシングルエンドであるため、特性回路は、通常、シングルエンドでマッチングのとれた 50Ω 入力終端で動作し、FDA 出力ピンで差動出力となります。その後、テストと周波数範囲に応じて、さまざまなバラン (またはトランス) を介して出力をシングルエンドに戻します。DC 結合、ステップ応答テストでは、トレース演算付きの 50Ω スコープ入力を 2 つ使用します。図 7-1 に、シングルエンドから差動への AC 結合特性評価グラフの出発点となる回路を示します。
図 7-1 は、402Ω での Rf (Rf1 = Rf2) の値が決定される一般的な特性プロットを示しています。この素子の値はアプリケーションでは完全にフレキシブルですが、402Ω はこの値に関連する寄生的な問題に十分に妥協することができます。具体的には次のような点があります。
図 7-1 に、周波数ドメイン特性曲線の出発点となる回路を示します。そこからさまざまな素子を変更して、次に示す種々の設計目標への影響を調べます。
ほとんどのネットワーク アナライザおよびスペクトラム アナライザはシングルエンド入力であるため、THS4541 の特性テストの出力回路では、通常、対象となる負荷としては、バランを介してシングルエンド 50Ω 負荷に接続されています。これはバラン出力からの 50Ω のソースが、バランに戻る状況を示しています。たとえば、図 7-2 に、図 7-1 で使用される広帯域 MA/Com バランを示します。この回路では THS4541 に 500Ω の差動負荷が示されていますが、ネットワーク アナライザには AC 結合された 50Ω のソースが供給されます。通常、歪みテストでは、図 7-2 のようなより広い帯域のインターフェイスから 90° 回転した低周波数の DC 絶縁バラン (TT1–6T など) を使用します。
このアプローチにより、大きい差動負荷が可能になりますが、広帯域 50Ω の出力マッチングは、信号路の挿入によって相当な損失が発生します。この損失は特性評価では許容可能であり、特性化曲線を示す際には正規化されます。
図 7-3 に、時間ドメインまたは DC 結合テストの開始点として使用する回路を示します。ここでは、図 6-25 および 図 6-27 で使用される 5V/V のゲイン設定を示しています。
ここでは、入力は DC 結合で、ソースに 50Ω の入力マッチングがあり、差動出力に 5V/V のゲインが設定されており、ここでも公称値 500Ω の負荷を駆動しています。単一電源を使用すると、Vocm の制御入力をフローティング (デフォルトは中間電位)、または、Vocm ループの許容範囲内で駆動することができます (Vocm のヘッドルームの制限については、電気的特性の表を参照)。この回路をステップ応答の測定に使用するには、2 つの出力をそれぞれ 250Ω 回路の負荷に接続し、50Ω のソース インピーダンスに変換して 2 つの 50Ω スコープ入力に接続します。次に、スコープ入力の差分によって、図 6-9 および 図 6-27 のステップ応答を生成します。図 7-4 に、出力インターフェイス回路を示します。この接地されたインターフェイスにより、単一電源動作では、出力 Vocm の電圧から DC 負荷電流が流れ込みます。平衡型のバイポーラ電源でこのテストを実行すると、この DC 負荷電流がなくなり、同様の波形が得られます。