JAJA710A June   2020  – November 2022 LM5156 , LM5156-Q1 , LM51561 , LM51561-Q1 , LM51561H , LM5156H , LM5156H-Q1 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1

 

  1.   EMI 低減手法、デュアル・ランダム・スペクトラム拡散
  2.   商標
  3. 1はじめに
  4. 2スペクトラム拡散のレビュー
    1. 2.1 スペクトラム拡散の目的
    2. 2.2 定義
    3. 2.3 最適化とトレードオフ
  5. 3アナログと疑似ランダムの手法
    1. 3.1 適応型ランダム・スペクトラム拡散
    2. 3.2 デュアル・ランダム・スペクトラム拡散
  6. 4まとめ
  7. 5関連資料
  8. 6改訂履歴

適応型ランダム・スペクトラム拡散

デジタル・スペクトラム拡散テクノロジーの最近の進歩は、適応型ランダム・スペクトラム拡散 (ARSS) と呼ばれる手法です。ARSS の基本原理は、変調周波数 fm を取得し、すべてのランプの終了時にランダムに変化させることです。この目的は、固定周波数でのディザリングに伴う可聴トーンを低減することです。図 3-1 は、スペクトル・アナライザで伝導放射を調べると、10kHz トーンがどれだけ減少し、拡散しているかを示しています。ラボでは、可聴周波数範囲の低減は定性的に観察されましたが、定量的には測定されていません。基本周波数での性能は、アナログ・ディザリングとほぼ同じです。RBW 以外のトーンは、RBW の観点からは性能を低下させますが、これは疑似ランダム・シーケンスの非常に低い期間から発生する理論的性能の改善によって相殺されます。

GUID-374AB3D1-3CF2-4BF1-A0AC-28A0C578108C-low.gif図 3-1 ARSS は、10kHz のトーンを拡散することで可聴ノイズを改善する

残念ながら、有限ステップ・サイズのデジタル三角波変調方式では、代償として高周波帯域の性能が悪化します。発振器の周波数に対する変更はデジタルに実装されるため、スイッチャは多くのサイクルにわたって同じ周波数で動作できます。高い RBW では、低速な移動変調による時間ベースの効果があり、複数の帯域に周波数を拡散しますが、ピークのエネルギーは減少せず、これはスペクトラム拡散の目標に反しています。