JAJA751A june 2020 – may 2023 BQ25150 , BQ25155 , BQ25618 , BQ25619 , TS5A12301E , TS5A3157 , TS5A3159A , TS5A6542
完全ワイヤレス・ステレオ (TWS) を使用するお客様は、フル・ケース・バッテリ 1 個あたりのイヤホン充電回数を増やし、充電中の発熱を最小限に抑えて、ユーザーの使いやすさを向上させるように努力しています。リニア・バッテリ・チャージャを使用してイヤホンのバッテリを充電するのが最も一般的です。したがって、充電効率を最大化するには、現在のイヤホンのバッテリ電圧に基づいてケースの出力電圧を動的に更新する必要があります。これにより、ケースとバッテリ間の通信インターフェイスが必要になります。イヤホンのバッテリ電圧に加えて、このインターフェイスは充電ステータス、デバイス温度、その他の障害などの有用な情報を充電ケースに返すこともできます。
TWS の設計では、イヤホンとケースの間のインターフェイスに必要なピン数が主要な機械的考慮事項になります。イヤホンとケースの間で通信を実装する多くの場合、各イヤホンに 3~5 本のピンが必要になります。機械的な観点からは、充電の最小値である 2 本のピンが理想的です。この課題は、充電を実行しながら 2 ピンの通信インターフェイスを実装する方法になります。