JAJA751A june 2020 – may 2023 BQ25150 , BQ25155 , BQ25618 , BQ25619 , TS5A12301E , TS5A3157 , TS5A3159A , TS5A6542
このホワイト・ペーパーで説明するシステムでは、MSP430FR5529 マイコンを使用してケース処理機能を制御します。このアプリケーションでは、マイコンが通信方式用に 1 つの UART チャネルと 1 つの GPIO を備えている必要があります。BQ25619 を制御するには、I2C チャネルが必要です。また、5 本の GPIO ピンを BQ25619 に接続して、デバイスの入力と制御を行うこともできます。TLV62568P を制御するには、デバイスの出力を動的に制御するために PWM 対応の GPIO ピンが必要です。また、デバイスの PMID_GOOD ピンを読み取るために追加の GPIO を 1 つ使用することもできます。
セクション 10.1 に、充電ケースのソフトウェアを示します。