JAJY121A April 2021 – September 2021 BQ25125 , LM5123-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS63901 , TPS7A02
静止電流 (IQ) とは、集積回路 (IC)
が有効になっているが、スイッチングを実施していない、さらに外部負荷の電流を取り扱っていない状態で消費する電流の量を意味します。
シャットダウン電流
(ISHDN) とは、デバイスが無効になっているときに電源から引き出す電流の量を意味します。
電源レギュレータなど、常時オンになっている機能の静止電流 (IQ) は、スタンバイ時間の長いシステムでは全体的な静止電流 (IQ) に大きく寄与します。電源レギュレータ自体の内部では、電圧リファレンス、誤差アンプ、出力電圧デバイダ、保護回路のいずれにも固有の動作電流があります。
バッテリまたは電源から引き出す合計静止電流 (IQ) を判定するために考慮する必要があるのは、常時オンの各種機能と、コンデンサ、抵抗、インダクタからのリーク源です。
スイッチング・コンバータの静止電流 (IQ) に関しては、ある程度の区別を行う必要があります。スイッチング・コンバータは通常、パワー・セーブ・モードを搭載しており、スイッチングを実施しない期間をより長くすることができます。その結果、平均静止電流 (IQ) を低減できます。ただし、静止電流 (IQ) は、スイッチング電流や、電圧出力 (VOUT) から引き出す電流の効率成分を含んでいません (図 4 に示す昇圧コンバータの例を参照)。そのため、大半のレギュレータに適用できるように、次のEquation1 を使用して、入力を基準とする無負荷時動作電流のスーパーセット (より含有成分の多い包括的な値) を計算することができます。
電流と電圧は、図 4 で説明しています。
バッテリの容量がわかっていて、入力を基準とするスタンバイ電流をすでに計算した場合、Equation2 を使用して、99.9% 以上の時間がスタンバイ・モードになっている低消費電力システムで、デューティ・サイクルが大きい場合のバッテリ動作時間を推定することができます。
たとえば、スタンバイ電流が 1.2μA であるデューティ・サイクル型システムのバッテリは、100mAh のコイン・セル・バッテリを使用する場合、8.7 年の持続が可能です。