STAR-Dundee Ltd.

Aerospace engineering company

STAR-Dundee is an aerospace engineering company focused on spacecraft on-board data-handling and processing technology. The company delivers a comprehensive range of test and development equipment, chip designs and IP cores to the world’s space agencies and international aerospace industry. STAR-Dundee is a world leader in SpaceWire and SpaceFibre technology.

SpaceWire is a spacecraft on-board data-handling network which connects instruments to the mass-memory, data processors and control processors. SpaceWire has some specific characteristics that make it ideal for many space missions: high-speed, low-power, simplicity, relatively low implementation cost, and architectural flexibility.

SpaceFibre is a multi-Gbits/s, on-board network technology for spaceflight applications, which runs over electrical or fibre-optic cables. It complements the capabilities of SpaceWire: improving the data rate by a factor of 10, reducing the cable mass by a factor of two and providing quality of service (QoS) and FDIR capabilities.

STAR-Dundee have the world-leading expertise and technology needed to support your SpaceWire and SpaceFibre project and to help make it a success. Started in 2002, STAR-Dundee was born out of the Space Technology Centre at the University of Dundee, which led the technical work on the SpaceWire standard, something which staff at STAR-Dundee have been instrumental in for more than 15 years.

Comparadores
LM139AQML-SP Comparador cuádruple de baja potencia y baja tensión de offset

 

Compuertas NAND
SN54AC00-SP Puertas NAND de 4 canales, 2 entradas, de 2 V a 6 V de calidad espacial

 

Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)
TPS50601A-SP Convertidor reductor síncrono QMLV reforzado contra la radiación, entrada de 3 V a 7 V, 6 A TPS7H4001-SP Convertidor reductor síncrono de 18 A de 3 V a 7 V de entrada, QMLV y QMLP, resistente a la radia

 

Fusibles electrónicos y controladores de intercambio en caliente
TPS7H2201-SP Fusible electrónico resistente a la radiación, QMLV y QMLP, entrada de 1.5 V a 7 V y 6 A

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS7H1101A-SP Regulador QMLV resistente a la radiación, entrada de 1.5 V a 7 V, 3 A ajustable de bajo nivel de rui
Contacto
Recursos disponibles
  • Placa de evaluación
Regiones compatibles
  • América del Norte
Sede central
  • STAR House, 166 Nethergate
  • Dundee, DD1 4EE
  • United Kingdom

Recursos

Placa de evaluación

STARD-3P-STAR-TIGER — Fuente de alimentación STAR-Tiger de STAR-Dundee para SpaceFibre con circuitos integrados analógicos

STAR-Tiger es un conmutador de enrutamiento SpaceFibre de alto rendimiento que forma parte del proyecto Hi-SIDE de la Unión Europea y ha sido galardonado con el Premio a la Innovación en el Espacio del Foro Espacial Europeo. La tarjeta de alimentación de la unidad STAR-Tiger proporciona los raíles (...)

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.