H.P.B. Optoelectronics Co., LTD.

Camera manufacturer, ODM, system integrator and ICVS (instant clear view system)

H.P.B. Optoelectronics, established in 1985, is a leading Taiwanese camera manufacturer that specializes in automotive optoelectronics applications. The company also provides OEM/ODM solutions in the automotive and industrial space for optics, camera modules, imaging algorithms, and system integration. HPB's latest offerings include ultrasonic lens cleaning products with their instant clear view system (ICVS).

HPB has developed mechanical designs implementing ULC (using ULC1001) that can be sold as full camera modules for car OEMs. They can also act as a system integrator or ODM to design ULC into other customer applications. HPB handles the mechanical system that ULC1001 drives, which TI has limited experience and resources to support. 

超音波クリーニング IC
DRV2901 広い電源電圧範囲で動作し、超音波クリーニングを行うのに役立つ、シングルチャネル PWM 入力ピエゾ トランスデューサ ドライバ DRV2911-Q1 車載、シングルチャネル、PWM 入力、超音波クリーニング向け圧電トランスデューサ ドライバ ULC1001 電流 / 電圧センシング機能と PWM 出力機能を搭載した超音波レンズ クリーニング向けの構成可能な DSP ULC1001-Q1 車載、電流 / 電圧センシング機能搭載、超音波レンズ クリーニング向け、構成可能な DSP
お問い合わせ
ご提供リソース
  • 評価ボード
サポート対象の地域
  • アジアの他の地域
  • アフリカ
  • インド
  • オセアニア
  • ヨーロッパ
  • 中国
  • 北米
  • 南アメリカ
  • 日本
本社
  • No. 18, Keya Rd.,
  • Central Taiwan Science Park
  • Daya Shiang, 42881

参照情報

評価ボード

ULC-HPB-DEMO — 2-MP camera with integrated ultrasonic lens cleaning and mini spray bottle

The ULC-HPB-DEMO is a collaboration between Texas Instruments and HPB Optoelectronics to create an all-in-one evaluation system for ultrasonic lens cleaning (ULC). The construction of the demonstration kit is completed by HPB Optoelectronics. Also known as the Executive Demo, this demo is simple (...)
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 特定の情報とリソースは、TI のサード パーティー パートナー ネットワークに属するメンバーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI によるそれら企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。