JAJA699 November 2020 LM61460-Q1 , LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR33620-Q1 , LMR33630-Q1
熱電対 (TC) を使用して、レギュレータ・ケース温度を測定することもできます。この方法は、カメラを使用するよりも複雑で、時間もかかります。TC は、プローブ対象のパッケージよりもかなり小さくする必要があり、良好な熱接触にする必要があります。TC が大きすぎる場合、ヒートシンクとして機能し、パッケージの実際の温度が低下します。また、パッケージ内のダイにできるだけ近い位置にプローブを配置する必要があります。Equation6 を使用して、Tcamera に TC 測定値を代入して接合部温度を推定します。TC を PCB 上に配置し、温度を推定することもできます。次に、ΨJB パラメータを使用して、基板温度から接合部温度を推定することができますが、この方法はケース上部温度を使用する場合と同様の精度はありません。詳細については、『半導体および IC パッケージの熱評価基準』アプリケーション・レポートを参照してください。