JAJA699 November 2020 LM61460-Q1 , LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR33620-Q1 , LMR33630-Q1
接合部温度を測定する最も利便性が高く信頼性の高い方法は、おそらく熱画像カメラを使用することです。これらのデバイスは高価な場合もありますが、レギュレータだけではなく、PCB 上の広い範囲の温度を確認できます。これは、PCB 上の「ホット・スポット」領域について、新規設計を評価する際に役立ちます。IR タイプのシンプルな温度プローブも便利ですが、取得できる温度は 1 つだけであり、カメラほど正確ではありません。これらの機器は、デバイスの表面温度を表示することに注意してください。表面温度は、Equation6 を使用して、接合部温度に変換されます。
これらのカメラは通常、測定対象の物体に対して一定の熱放射率を想定しています。一部の部品 (または露出した銅) は、ある程度反射することがあり、判断を誤るような温度測定値が得られることがあります。IC パッケージはつや消し黒の色をしているので、デバイスを変更しなくても、カメラは正確な温度測定値を取得できます。