JAJA699 November 2020 LM61460-Q1 , LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR33620-Q1 , LMR33630-Q1
この評価基準は、デバイスの接合部から周囲の空気への全熱抵抗です。これは℃/Watt という単位であり、電気抵抗として考えることができます。この場合、消費電力は電流のようにふるまい、温度降下は電圧のようにふるまいます。消費電力に θJA を乗じると、周囲から接合部への温度変化が得られます。これが基本的に Equation1 が表すものです。熱抵抗が低いほど、任意の消費電力と周囲温度に対して、該当する接合部温度が低下します。熱管理の現実の目標は、任意のアプリケーションの制限事項セットに対して、可能な限り低い θJA を得ることです。
評価基準 θJA は、Equation1 における最も重要なパラメータであり、計算、推定、または測定が最も困難なものです。
この説明において、ここから終わりまでは、熱抵抗に影響を与える多くの要因に注目し、この重要なパラメータを推定します。