JAJA699 November 2020 LM61460-Q1 , LM63615-Q1 , LM63625-Q1 , LM63635-Q1 , LMR33620-Q1 , LMR33630-Q1
計算と実際の性能との間に確実な関係性を持たせるには、レギュレータの接合部温度を測定する必要があります。このセクションでは、温度を測定する 3 つの方法について説明します。任意の状況に応じて、実際の接合部温度を判定するために適用できる方法は、他にもあるので注意してください。