JAJA784 December 2022 AMC1202 , AMC1302 , AMC1306M05 , AMC22C11 , AMC22C12 , AMC23C10 , AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C14 , AMC23C15 , AMC3302 , AMC3306M05
図 3-1 に、位相シフト デュアル アクティブ ブリッジ (DAB) DC/DC コンバータの代表的な制御ループを示します。このシステムには、(a) 外部電圧ループと (b) 内部電流ループの 2 つの制御ループがあります。
電圧ループの場合、出力電圧は図 3-1 の MCU の ADC に供給されます (Vfb と表記)。Vfb はリファレンス電圧 (Vref と表記) と比較されます。測定電圧とリファレンス電圧との誤差は、PID コントローラとして実現可能な補償器に供給されます。電圧ループの出力は、内部電流ループのリファレンス (Iref) として使用されます。内部電流ループ (GI) の補償器は、リファレンス (Iref) とセンシングされた実際の電流値 (IOUT) を比較し、この誤差を使用して、電流の方向に応じて PWM 波形の位相を先行するブリッジまたは後続するブリッジに対して調整します。定電流充電の場合、電圧ループはオプションであり、保護の目的でのみ実装できます。定電力充電には、両方のループが必要です。位相シフトの理論上の限界は ±π ですが、実際の実装ではこれよりはるかに小さくなります。