BeagleBoard.org Foundation

Single-board computer vendor for TI Arm-based processors

The BeagleBoard.org Foundation is a Michigan,USA-based 501(c)(3) non-profit corporation that provides education in and collaboration around the design and use of open-source software and hardware in embedded computing. BeagleBoard.org provides a forum for the owners and developers of open-source software and hardware to exchange ideas, knowledge and experience.

The BeagleBoard.org community collaborates on the development of open source physical computing solutions including robotics, personal manufacturing tools like 3D printers and laser cutters, and other types of industrial and machine controls.

Capa física (PHY) Ethernet
DP83867CR Transceptor PHY gigabit Ethernet resistente y de baja potencia en un pequeño encapsulado QFN DP83TD510E PHY Ethernet IEEE 802.3© 10BASE-T1L

 

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65219 Administración de energía integrada (PMIC) para procesadores Arm® Cortex®-A53 y FPGA TPS659037 Administración de energía IC (PMIC) para procesadores ARM® Cortex™ A15

 

Convertidores de CA/CC y CC/CC (FET integrado)
TPS62872-Q1 Convertidor reductor síncrono apilable de 2.7 V a 6 V de entrada y 12 A para automoción

 

Interruptores de alimentación y controladores de puertos de carga USB
TPS2051B Interruptor de alimentación USB, carga de 0.5 A, de 2.7 a 5.5 V, 70 mΩ, activa-alta

 

MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1352P7 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con amplificador

 

Procesadores basados en Arm
AM3358 Procesador Sitara: ARM Cortex-A8, gráficos 3D, PRU-ICSS, CAN AM5706 Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 y DSP de bajo costo y arranque seguro AM5708 Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 y DSP de bajo costo, multimedia y arranque seguro AM5716 Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 y DSP AM5718 Procesador Sitara: ARM Cortex-A15 y DSP, multimedia AM5718-HIREL Procesadores AM5718-HIREL Sitara™ Revisión de Silicon 2.0 AM5726 Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble y DSP doble AM5728 Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble y DSP doble, multimedia AM5729 Procesador Sitara AM5746 Procesador Sitara: arm Cortex-A15 doble y DSP doble, ECC en DDR y arranque seguro AM5748 Procesador Sitara: arm Cortex-A15 doble y DSP doble, multimedia, ECC en DDR y arranque seguro AM5749 Procesador Sitara: Arm Cortex-A15 doble y DSP doble, multimedia, ECC en DDR, arranque seguro, aprend AM623 SoC para Internet de las cosas (IoT) y acceso con reconocimiento de objetos y gestos basado en Arm®  AM625 SoC de interacción persona-máquina con inteligencia artificial avanzada basada en Arm® Cortex®-A53 y AM67 SoC ARM® Cortex®-A53 con triple pantalla, gráficos 3D, PCIe 3, USB3, códec de video 4K para HMI AM67A SoC de visión Arm® Cortex®-A53 4 TOPS con ISP RGB-IR para cuatro cámaras, visión artificial, robótic TDA4VM SoC Arm® Cortex®-A72 dual y C7x DSP con aceleradores multimedia, de visión y de aprendizaje profundo

 

Productos Wi-Fi
CC3301 IC complementario SimpleLink™ 2.4 GHz Wi-Fi 6 y Bluetooth® baja energía 5.4

 

Referencias de tensión en derivación
TLVH431 Regulador de derivación de precisión ajustable de corriente de funcionamiento amplio y 1.5 % de baja

 

Supervisor & reset ICs
TPS3808 Supervisor de corriente quiescente baja con retardo programable y reinicio manual
Contacto
Recursos disponibles
  • Placa de evaluación
Regiones compatibles
  • América del Sur
  • América del Norte
  • China
  • Europa
  • India
  • Japón
  • Oceanía
  • Resto de Asia
  • África
Sede central
  • 4467 Ascot Ct
  • Oakland Twp, MI 48306
  • Oakland Twp, Michigan, 48306
  • United States

Recursos

Placa de evaluación

BEAGL-BONE-AI-64 — Placa informática integrada BeagleBone® AI-64 basada en el procesador Jacinto™ TDA4VM Arm® Cortex®-7

BeagleBone® AI-64 de la Fundación BeagleBoard.org es un sistema completo para desarrollar soluciones de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático con la comodidad y la capacidad de ampliación de la plataforma BeagleBone y los periféricos integrados para comenzar a aprender y crear (...)

Placa de evaluación

BEAGL-BONE-BLACK — BeagleBone® Black es una computadora de una sola placa de BeagleBoard.org Foundation basada en AM335

BeagleBone Black es una plataforma de desarrollo de bajo costo y apoyada por la comunidad para desarrolladores y aficionados. Inicie Linux en menos de 10 segundos y comience a desarrollar en menos de 5 minutos con un solo cable USB.
Placa de evaluación

BEAGL-PLAY-SBC — Computadora de placa única BeaglePlay de la fundación BeagleBoard.org basada en AM62x

BeaglePlay es una computadora de placa única de código abierto diseñada para simplificar el proceso de adición de sensores, actuadores, indicadores, interfaces humanas y conectividad a un sistema integrado fiable. Cuenta con un potente procesador de 64 bits de cuatro núcleos e innovadoras opciones (...)

Placa de evaluación

BEAGLE-3P-BBONE-AI — Placa de desarrollo BeagleBone® AI AM5729 para inteligencia artificial integrada

What is BeagleBone® AI?

Built on the proven BeagleBoard.org® open source Linux approach, BeagleBone® AI fills the gap between small SBCs and more powerful industrial computers. Based on the Texas Instruments, Sitara™ AM5729 processor, developers have access to a highly integrated and (...)

Placa de evaluación

BEAGLEBOARD-X15 — Placa de desarrollo BeagleBoard-X15

The BeagleBoard-X15 is a low-cost, open source, community supported development platform for Sitara™ AM57x Processors (AM5728, AM5726, AM5718, AM5716).  With two 1.5‑GHz ARM® Cortex®-A15 cores for user interface, video and graphic accelerators, two 750‑MHz C66x DSP cores, quad core PRU (...)

Placa de evaluación

BEAGLEY-AI — Computadora de placa única BeagleBoard.org Foundation BeagleY® AI basada en AM67A

BeagleY® AI es una computadora de placa única de código abierto diseñada para simplificar el proceso de creación de interfaces hombre-máquina (HMI) inteligentes, con cámaras y conectividad de alta velocidad a un sistema integrado fiable. Cuenta con un potente procesador A53 de 64 bits y cuatro (...)

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.