특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다
STAR-Dundee Ltd.
Aerospace engineering company
STAR-Dundee is an aerospace engineering company focused on spacecraft on-board data-handling and processing technology. The company delivers a comprehensive range of test and development equipment, chip designs and IP cores to the world’s space agencies and international aerospace industry. STAR-Dundee is a world leader in SpaceWire and SpaceFibre technology.
SpaceWire is a spacecraft on-board data-handling network which connects instruments to the mass-memory, data processors and control processors. SpaceWire has some specific characteristics that make it ideal for many space missions: high-speed, low-power, simplicity, relatively low implementation cost, and architectural flexibility.
SpaceFibre is a multi-Gbits/s, on-board network technology for spaceflight applications, which runs over electrical or fibre-optic cables. It complements the capabilities of SpaceWire: improving the data rate by a factor of 10, reducing the cable mass by a factor of two and providing quality of service (QoS) and FDIR capabilities.
STAR-Dundee have the world-leading expertise and technology needed to support your SpaceWire and SpaceFibre project and to help make it a success. Started in 2002, STAR-Dundee was born out of the Space Technology Centre at the University of Dundee, which led the technical work on the SpaceWire standard, something which staff at STAR-Dundee have been instrumental in for more than 15 years.
-
+44 (0)1382 201 755
- 파트너에 문의하기
- www.star-dundee.com
- 평가 보드
- 북미
- STAR House, 166 Nethergate
- Dundee, DD1 4EE
자료
STARD-3P-STAR-TIGER — TI 방사능 강화 전원 및 아날로그 IC를 사용하는 SpaceFiber용 STAR-Dundee STAR-Tiger 전원 공급 장치
STAR-Tiger는 고성능 SpaceFiber 라우팅 스위치로, 유럽 연합 Hi-SIDE 프로젝트의 일환이자, 유럽 우주 포럼에서 스페이스 혁신 상(Innovation in Space Award)을 수상한 바 있습니다. STAR-Tiger 장치의 전원 공급 장치 보드는 라우팅 스위치를 구현하는 데 사용되는 Xilinx KU060 FPGA에 기본 전원 레일을 제공합니다. STAR-Tiger 전원 공급 보드는 텍사스 인스트루먼트의 방사선 강화 전원 공급 장치를 사용하여 우주선 내 고성능 컴퓨팅 및 네트워킹을 위한 강력한 (...)