BOOSTXL-CC2650MA
TI SimpleLink™ Bluetooth® low energy CC2650 モジュール BoosterPack™ プラグイン モジュール
BOOSTXL-CC2650MA
概要
SimpleLink™ Bluetooth® Low Energy CC2650 モジュール BoosterPack プラグイン モジュールを使用すると、 LaunchPad™ 開発キットに Bluetooth Low Energy を迅速かつ簡単に追加できます。CC2650 モジュール BoosterPack キットを MSP432™ マイコン (MCU) LaunchPad キットに差し込むだけで、すぐに始められます!開発を始めるためのソフトウェア例はこちらにあります。
CC2650 モジュール BoosterPack キットにはワイヤレス ネットワーク プロセッサ ソフトウェアが書き込まれており、シンプルな UART インターフェイスを使用して任意のアプリケーションに Bluetooth Low Energy 接続を追加できます。このモジュール BoosterPack キットには、CC2650 モジュールのプログラミングおよびデバッグ用の JTAG 接続も含まれています。これにより、CC2650 モジュール上で任意の Bluetooth Low Energy アプリケーションを開発できます。
注:ソフトウェア例と CC2650 モジュール BoosterPack を使用するには、MSP432 LaunchPad キットも必要です。この 2 種類の EVM のバンドルも入手できます。
特長
- 内蔵アンテナ付き CC2650 モジュールを使用した Bluetooth Low Energy モジュール BoosterPack キット
- アプリケーション プロセッサとしての MSP432 MCU 用ソフトウェア例を含みます
- FCC/IC、 CE、および ARIB 無線規格の事前認証取得済み
- モジュール上で任意の Bluetooth Low Energy アプリケーションを開発するためのデバッグ インターフェイス
- Bluetooth 4.2 仕様認証済み
- 1 x CC2650 モジュール BoosterPack
- 10 ピン JTAG デバッグ ケーブル
- 1 x 追加 CC2650 モジュール サンプル
- MSP432 LaunchPad 上で動作するホスト コード例をダウンロードするには、このページをご覧ください
低消費電力 2.4GHz 製品
購入と開発の開始
BOOSTXL-CC2650MA — TI SimpleLink Bluetooth® Low Energy CC2650 モジュール BoosterPack プラグイン・モジュール
BOOSTXL-CC2650MA — TI SimpleLink Bluetooth® Low Energy CC2650 モジュール BoosterPack プラグイン・モジュール
BLE-STACK-2-X — BLE-STACK - V2.2(CC2640 / CC2650 のサポート)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
BLE-STACK-2-X — BLE-STACK - V2.2(CC2640 / CC2650 のサポート)
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
資料
Archive Installers for Simplelink BLE 2 x SDK
リリース情報
This is version 2.2.8 of the TI Bluetooth® low energy protocol stack Software Development Kit (SDK). The BLE-Stack SDK allows for the development of single-mode Bluetooth low energy (BLE) applications on TI's first generation SimpleLink Bluetooth low energy CC2640 and Multi-Standard CC2650 wireless microcontroller units (MCUs) supporting version 5.1 of the Bluetooth specification with features defined by version 4.2 of the Bluetooth specification. The CC26x0 family of wireless MCUs includes a 32-bit Arm® Cortex™-M3 as the main application CPU running at 48 MHz, a dedicated Cortex-M0 processor for the radio / Physical Layer (PHY), and an autonomous Sensor Controller Engine for low-power sensing applications. The BLE protocol stack is built on top of the TI Real-time Operating System (TI-RTOS) which provides advanced power management and flexible peripheral driver capabilities allowing the development of highly optimized and power efficient standalone or network processor applications. The TI-RTOS SDK is installed during the BLE-Stack SDK installation.
Version 2.2.8 of the BLE-Stack is a maintenance update to TI's existing royalty-free Bluetooth low energy software protocol stack which is certified for Bluetooth specification version 5.1. This release includes support for all core specification version 4.2 Low Energy (LE) features as well as several development kits. This protocol stack update is in addition to support of all major Bluetooth LE core specification version 4.1 features, including support for up to 8 master or slave BLE connections. Please note that no Bluetooth 5 or Bluetooth 5.1 features are supported. A few examples of what can be created using the sample applications in this SDK and/or the additional resources found in the Examples section below include Bluetooth beacons incorporating the popular Apple iBeacon® and Eddystone™ formats, glucose, heart rate and fitness monitors, dongles for cable replacement via a BLE Serial Port Bridge and industrial motor monitors.
See What's New section for an overview of the changes included in this release. The Bluetooth core specification version 4.2 features supported in this release allow development of the most secure and power efficient products incorporating the Bluetooth low energy specification.
最新情報
- [PSIRT-129] The generate key functions (ECCROMCC26XX_genKeys, and ECC_generateKey) shall now validate the ECC key pair
SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN — SimpleLink™ マイコン SDK 向け Bluetooth プラグイン
サポート対象の製品とハードウェア
製品
Wi-Fi 製品
低消費電力 2.4GHz 製品
汎用マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
SIMPLELINK-SDK-BLUETOOTH-PLUGIN — SimpleLink™ マイコン SDK 向け Bluetooth プラグイン
Windows Installer for SimpleLink SDK BLE Plugin
macOS Installer for SimpleLink SDK BLE Plugin
Linux Installer for SimpleLink SDK BLE Plugin
製品
Wi-Fi 製品
低消費電力 2.4GHz 製品
汎用マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
資料
SimpleLink SDK BLE Plugin User's Guide
最新情報
- This version of the SimpleLink Bluetooth Plugin now enables a BLE two-chip solution to act as a GAP Central role. Previous versions of this plugin only included support for GAP Peripheral role. This new functionality is showcased through the addition of the new simple_central example, which uses the MSP432E401Y as the Host device and the CC26x2R1 as the NWP. The simple_central example demonstrates the following features:
- Host: MSP432E401Y
- NWP: CC26X2R1
- GAP Central role support
- Host Controller Interface (HCI) protocol used for communication with the NWP
- BLE5 support
- Power management
- Low Energy Secure Connection (LESC) Pairing
- Tested with up to 4 peripherals connected simultaneously (but can support more than 4 connections)
- Supports a subset of TI Vendor Specific HCI commands and Bluetooth LE HCI commands/events. More information on these APIs can be found BLE Vendor Specific API Guide.
- Works out-of-box with the Sensors BoosterPack and Project Zero examples that are also in the SimpleLink SDK Bluetooth Plugin.
- The GAP Central source code is also showcased in a separate downloadable: the SimpleLink BLE Plugin Azure Gateway Example Pack. This example pack demonstrates enabling a user’s BLE two-chip solution to become a gateway to the Azure IoT cloud. The SimpleLink BLE Plugin Azure Gateway Example Pack can be found on www.ti.com.
リリース情報
The SimpleLink™ SDK BLE Plugin is a companion software package that enables the use of a Bluetooth radio on any standard MSP432P4 platform, MSP432E4 or CC32XX platform, and enables this two-chip solution to act as either a GAP Peripheral role or a GAP Central role. By having the ability to seamlessly and modularly add Bluetooth functionality (more specifically Bluetooth Low Energy/BLE) to an embedded system, a programmer can enable their embedded device to become a gateway to various IOT infrastructures.
For examples demonstrating the two-chip solution in a peripheral role, the plugin leverages the use of the TI Simple Application Processor (SAP) driver connected to a CC26xx Simple Network Processor (SNP) to provide a highly customizable hardware configuration. For software connectivity between the SAP and the SNP, an architecture agnostic HAL/Drivers layer is used to promote software portability and maximize collateral reuse.
For examples demonstrating the two-chip solution in a central role, communication between the NWP and the Host occurs through a UART serial interface using the Host Controller Interface (HCI) protocol. TI Vendor Specific HCI commands and a limited subset of Bluetooth LE HCI commands/events to implement a Bluetooth application. By using TI Vendor Specific commands and events, the application can communicate with and access the BLE stack.
CC26XX-REPORTS — CC26xx 規制認証レポート
サポート対象の製品とハードウェア
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
CC26XX-REPORTS — CC26xx 規制認証レポート
製品
低消費電力 2.4GHz 製品
ハードウェア開発
評価ボード
資料
Link to FCC, ISED, CE, & Japan Certification Reports
Link to FCC, ISED, CE, & UK, Japan, Korea, and Taiwan Certification Reports
Link to FCC, ISED, CE, & UK Certification Reports
Link to FCC, ISED, CE, & UK Certification Reports
Link to CC3230x-CC26x2EM-7ID Reference-Only CE & FCC Certification Reports
リリース情報
This page provides access to the CC26XX certification reports. Here you will find certification reports for both modules and EVMs. Note that module certification reports can be reused by the customer for regulatory compliance. However the customer should consult with their regulatory house to ensure they meet the requirements for certification at their product level. EVM certification reports are provided for reference only. When using a chip down version, the customer is responsible for their own certification.
最新情報
- Updated CC2651R3SIPAT0MOUR with Japan, Korea, and Tiawan reports
- Updated CC2652RSIPMOT CE with missing safety report
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | BOOSTXL-CC2650MA EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| e-Book(PDF) | TI-RSLK modules 1 - 20 (Rev. A) | 2018/05/30 | ||||
| その他の技術資料 | Lab: Sensor Integration | 2017/11/17 | ||||
| その他の技術資料 | Jacki Project Lecture | 2017/11/17 | ||||
| その他の技術資料 | Introduction: Sensor Integration | 2017/11/17 | ||||
| ホワイト・ペーパー | SimpleLink™ MSP432™ MCU for electronic lock and intrusion HMI keypad | 2017/09/18 | ||||
| アプリケーション・ノート | Running Standalone Bluetooth® low energy Applications on CC2650 Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2017/06/07 | |||
| ユーザー・ガイド | CC2650 Module BoosterPack™ Getting Started Guide (Rev. A) | 2016/06/29 |