JAJA755C January 2018 – November 2021 TPS63000 , TPS63001 , TPS63002 , TPS63010 , TPS63011 , TPS63012 , TPS63020 , TPS63021 , TPS63024 , TPS630241 , TPS630242 , TPS630250 , TPS630251 , TPS630252 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63031 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63051 , TPS63060 , TPS63061 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811 , TPS65218 , TPS65218D0
最大スイッチ電流を計算するには、このアプリケーション・ノートの セクション 2 に示すようにしてデューティ・サイクルを求める必要があります。これらの計算では、降圧モードと昇圧モードという 2 つの場合の動作について検討する必要があります。2 つの場合について、最大スイッチ電流を導出します。このアプリケーション・ノートの以後の部分では、 この 2 つのスイッチ電流のうち大きい方を使用してください。