IWRL6844EVM
IWRL6844 評価基板
IWRL6844EVM
概要
テキサス・インスツルメンツの IWRL6844EVM は、IWRL6844 産業用ミリ波レーダー センサ向けの使いやすい評価基板です。スタンドアロン動作と、未加工 ADC キャプチャ / 信号処理の開発に適した DCA1000EVM への直接接続が可能です。この評価基板には、オンチップの DSP、ハードウェア アクセラレータ、低消費電力の Arm® Cortex®-R5F コントローラを使用してソフトウェア開発を開始するために必要な要素すべてが付属しています。また、この評価基板にはオンボードのボタンと LED が搭載されているため、プログラミングとデバッグに適したオンボード エミュレーション機能に加えて、シンプルなユーザー インターフェイスの迅速な統合が可能です。
特長
57 ~ 64GHz 産業用ミリ波レーダー センサ
オンチップの C66x DSP コア、HWA2.0、Arm Cortex-R5F コントローラ
4 個の受信 (RX) アンテナと 4 個の送信 (TX) アンテナは、ROGERS RO3003 をベースとする PCB サブストレートを使用して、120 度の水平視野角 (FoV) と 120 度の垂直 FoV を実現
入力電圧範囲の広い TPS650365 PMIC ソリューションにより、DC ジャック / USB ベースの電源をサポート
DCA1000 とのホスト制御インターフェイスとして、60 ピン高速コネクタをサポート
プログラミングとデバッグのための、オンボードの CAN-FD トランシーバと FTDI FT4232 および XDS110 インターフェイス
- IWRL6844EVM
- 取り付けねじ
- Micro USB ケーブル
- クイック スタート ガイド
- スペーサー
- 保証カード (免責事項シート)
購入と開発の開始
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
製品
産業用ミリ波レーダー・センサ
車載ミリ波レーダー・センサ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
リリース情報
See attached release notes
RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy
製品
車載ミリ波レーダー・センサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
New Modules
- Technology Comparisons -> LIDAR
- Discusses the tradeoffs between LIDAR sensors and TI radar sensors
- Demonstrates scenarios where applcications could benefit from the addition of a radar sensor
- Radar Algorithms -> Tracking with GTRACK
- In-depth look at the commonly used tracking algorithm GTRACK
- Provides context on how GTRACK works and how it can be utilized to support various applications
- Integration Considerations -> Antenna Design
- Provides introduction on how to design an antenna pattern for a 60 or 77 GHz radar sensor
- Discusses the various tradeoffs to be considered when designing an antenna
- Integration Considerations -> Functional Safety
- Gives background on how TI supports Functional Safety for its radar sensors
- Provides background on relevant industry standards that are forming related to Functional Safety
MMWAVE-STUDIO-XWRL68XX — mmWaveStudio for 3rd generation xWRL68xx devices.
MMWAVE-STUDIO-XWRL68XX — mmWaveStudio for 3rd generation xWRL68xx devices.
製品
車載ミリ波レーダー・センサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
リリース情報
mmWaveStudio GUI is designed to characterize and evaluate TI mmWave sensor devices. This package includes the GUI, associated tools and firmware for the performance evaluation of TI mmWave sensor devices. For more information please refer to the mmWaveStudio user guide and release notes. mmWaveStudio 4.3 is designed to support TI 3rd generation low power devices like xWRL68xx. The mmWave DFP APIs for these devices are brand new and this version of mmWaveStudio supports only these 3rd generation device APIs.
最新情報
- Support for TI's 3rd generation low power mmWave sensors - xWRL68xx.
MMWAVE-L-SDK-6 — SDK for xWRL6844 Devices
Windows Installer for the 06.00.03.00 SDK
Linux Installer for the 06.00.03.00 SDK
製品
産業用ミリ波レーダー・センサ
車載ミリ波レーダー・センサ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
Manifest for the 06.00.03.00 SDK
リリース情報
Building blocks
- Integrated driver packages.
- Power management framework to exercise different device low power modes (Deep Sleep only).
- Layered approach to programming analog front end (AFE).
FreeRTOS™ and no-RTOS support on Arm® Cortex®-R5F processor and TI digital signal processor C66x
Demonstrations and examples
- FreeRTOS-based Out-of-box demo with easy configurability via low power visualizer GUI.
- Out-Of-box demo integrated with the power management framework to operate the device in the lowest power mode possible for the use-case.
- FreeRTOS & no-RTOS based examples for various drivers.
Tools
- Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE) (CCSTUDIO).
- SysConfig for the system code generation.
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
こちらの設計リソースは、このカテゴリに属する製品の大半をサポートしています。
サポート状況を確認するには、製品の詳細ページをご覧ください
- デジタル信号プロセッサ (DSP)
- Arm ベースのプロセッサ
- MSP430 マイコン
- C2000 リアルタイム・マイコン
- Arm ベースのマイコン
- シグナル・コンディショナ
- ミリ波レーダー・センサ
- Wi-Fi 製品
- Sub-1GHz 製品
- デジタル電源絶縁型コントローラ
製品
Arm Cortex-M0+ マイコン
Arm Cortex-M4 マイコン
Arm Cortex-R マイコン
車載ミリ波レーダー・センサ
産業用ミリ波レーダー・センサ
Sub-1GHz ワイヤレス・マイコン
ハードウェア開発
評価ボード
開発キット
ドキュメント
リリース情報
The Code Composer Studio™ IDE is a complete integrated suite that enables developers to create and debug applications of all Texas Instruments Embedded Processors (Sitara, DSP, Automotive, Keystone), Microcontrollers (SimpleLink™, C2000 Digital Control, MSP430, TM4C, Hercules), as well as Digital Power (UCD) and Programmable Gain Amplifier (PGA) devices.
CCS v20 is TI’s next generation Integrated Development Environment (IDE) based on Theia IDE framework. CCS v20.1.0 uses a modified version of the Theia-IDE framework and offers a user experience similar to Visual Studio Code™.
- Installation instructions and User's Guide
- Windows 32bit is not supported with CCSv20.
- XDS510 class debug probes are not supported with CCSv20.
最新情報
- IDE features improvements (Projects, Memory View, Watch View, Breakpoints, etc.)
- Startup improvement on macOS version with Arm® processors
- Note: the Theia IDE component is now compiled for Arm® processors for performance improvements, but the backend components are still x86 based, so Rosetta is still required.
- Device Support Updates (added AM62L support, added xWRL68xx support, added MSPM0C110x support, various improvements to LPCS flash library, various improvements and bug fixes for F28 and F29 devices)
- Compiler Updates (TI ARM Clang v4.0.2. More info: https://www.ti.com/tool/download/ARM-CGT-CLANG)
- SysConfig v1.23 supporting the latest devices, features improvements, bug fixes (more info: https://www.ti.com/tool/download/SYSCONFIG)
- Updated to latest J-Link support package (v8.12.4)
- Various enhancements and bug fixes