JAJA675B November 2018 – October 2021 DRV10866 , DRV10963 , DRV10964 , DRV10970 , DRV10974 , DRV10975 , DRV10983 , DRV10983-Q1 , DRV10987 , DRV11873 , DRV3205-Q1 , DRV3220-Q1 , DRV3245E-Q1 , DRV3245Q-Q1 , DRV8301 , DRV8302 , DRV8303 , DRV8304 , DRV8305 , DRV8305-Q1 , DRV8306 , DRV8307 , DRV8308 , DRV8312 , DRV8313 , DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R , DRV8332 , DRV8343-Q1 , DRV8350 , DRV8350R , DRV8353 , DRV8353R , DRV8412 , DRV8701 , DRV8702-Q1 , DRV8702D-Q1 , DRV8703-Q1 , DRV8703D-Q1 , DRV8704 , DRV8711 , DRV8800 , DRV8801 , DRV8801-Q1 , DRV8801A-Q1 , DRV8802 , DRV8802-Q1 , DRV8803 , DRV8804 , DRV8805 , DRV8806 , DRV8811 , DRV8812 , DRV8813 , DRV8814 , DRV8816 , DRV8818 , DRV8821 , DRV8823 , DRV8823-Q1 , DRV8824 , DRV8824-Q1 , DRV8825 , DRV8828 , DRV8829 , DRV8830 , DRV8832 , DRV8832-Q1 , DRV8833 , DRV8833C , DRV8834 , DRV8835 , DRV8836 , DRV8837 , DRV8837C , DRV8838 , DRV8839 , DRV8840 , DRV8841 , DRV8842 , DRV8843 , DRV8844 , DRV8846 , DRV8847 , DRV8848 , DRV8850 , DRV8860 , DRV8870 , DRV8871 , DRV8871-Q1 , DRV8872 , DRV8872-Q1 , DRV8873-Q1 , DRV8880 , DRV8881 , DRV8884 , DRV8885 , DRV8886 , DRV8886AT , DRV8889-Q1
電磁適合性 (EMC) は、主にレイアウトと部品間の電気的接続で決まります。
各信号の帰路は供給源から信号原点に流れる必要があります。これにより、電流ループが形成されます。この配線のループは、電流振幅、信号の繰り返し周波数、電流ループの幾何学的面積で決まる電磁エネルギーを放射し得るアンテナを形成します。EMC 性能を最適化するため、これらの電流ループをできるだけ小さくすることを推奨します。図 1-6 に、一般的な電流ループのタイプを示します。
図 1-6 の電源配線はループ A–C–D–B および A–E–F–B を形成します。システムが動作するために必要なエネルギーはこれらの配線によって伝達されます。
ループ L-M-F-D、N-Q-P-F、G-H-J-K は、信号および制御配線によって形成されます。これら配線が囲む面積は、システムの外部の配線を考慮しない場合、通常小さいです。しかし高い周波数では、これらの配線は EMC 性能に影響を及ぼす可能性がある信号をしばしば放射するため、これらの配線を考慮に入れる必要があります。
また、コネクタ、ヘッダ、その他の部品をグランド・プレーンに実装した場合のグランドの分岐接続により、電流ループが形成されることがあります。その結果、スイッチング電流の高周波成分が基板の周囲にまで伝わり、実質的により大きなループを形成します。これはビアでも発生する可能性があります (Topic Link Label3.2.2 を参照)。