JAJA675B November 2018 – October 2021 DRV10866 , DRV10963 , DRV10964 , DRV10970 , DRV10974 , DRV10975 , DRV10983 , DRV10983-Q1 , DRV10987 , DRV11873 , DRV3205-Q1 , DRV3220-Q1 , DRV3245E-Q1 , DRV3245Q-Q1 , DRV8301 , DRV8302 , DRV8303 , DRV8304 , DRV8305 , DRV8305-Q1 , DRV8306 , DRV8307 , DRV8308 , DRV8312 , DRV8313 , DRV8320 , DRV8320R , DRV8323 , DRV8323R , DRV8332 , DRV8343-Q1 , DRV8350 , DRV8350R , DRV8353 , DRV8353R , DRV8412 , DRV8701 , DRV8702-Q1 , DRV8702D-Q1 , DRV8703-Q1 , DRV8703D-Q1 , DRV8704 , DRV8711 , DRV8800 , DRV8801 , DRV8801-Q1 , DRV8801A-Q1 , DRV8802 , DRV8802-Q1 , DRV8803 , DRV8804 , DRV8805 , DRV8806 , DRV8811 , DRV8812 , DRV8813 , DRV8814 , DRV8816 , DRV8818 , DRV8821 , DRV8823 , DRV8823-Q1 , DRV8824 , DRV8824-Q1 , DRV8825 , DRV8828 , DRV8829 , DRV8830 , DRV8832 , DRV8832-Q1 , DRV8833 , DRV8833C , DRV8834 , DRV8835 , DRV8836 , DRV8837 , DRV8837C , DRV8838 , DRV8839 , DRV8840 , DRV8841 , DRV8842 , DRV8843 , DRV8844 , DRV8846 , DRV8847 , DRV8848 , DRV8850 , DRV8860 , DRV8870 , DRV8871 , DRV8871-Q1 , DRV8872 , DRV8872-Q1 , DRV8873-Q1 , DRV8880 , DRV8881 , DRV8884 , DRV8885 , DRV8886 , DRV8886AT , DRV8889-Q1
PowerPAD™is a TM ofTexas Instruments.
Other TMs
すべての適切な接地方法の目的は、ノイズもその他の発振もない安定した基準を IC とその周辺回路に提供することです。このセクションでは、各種の接地手法、グランドの一般的な課題、グランド・プレーンの最適な使い方、2 層基板のグランドに関する考慮事項について説明します。
このセクションで使用する用語を以下のように定義します。
図 1-3 に、グランドのグリッド処理を使って効果的なグランド・プレーンを実現した例を示します。レイアウトでグリッド処理を行うために加えられた変更は小さく、どれほど小さな努力が大きな影響を及ぼし得るかを示しています。
図 1-3 の例では、レイアウト A とレイアウト B は最上層と最下層であり、表面と裏面の間にはグランド・ベタ、グランド・トレース、ビアのみが残されています。図 1-3 のレイアウト C は、基板のグランド配線の単純なスティック線図です。各スティック (脚) はグランド導体の経路を表します。ほとんどのトレースは一方の端のみで接続されています。図 1-3 のレイアウト D に、基板全体でグランドがどのように配線されているかを示します。この図では、一方の端のみで接続されたトレースのほとんどが削除されており、配線上の任意の場所の任意の 2 点間に 1 本の経路のみが存在しています。
図 1-3 のレイアウト E、レイアウト F、レイアウト G、レイアウト H に、グランドにグリッド処理を施すために修正された設計を示します。図 1-3 のレイアウト E とレイアウト F では、一部のトレースが追加され (黒の実線で表示)、形状が変更されました (矢印で表示)。図 1-3 のレイアウト G に、修正されたグランド・スティック線図を示します。両端で接続された完全なトレースがより完全な導体を形成しています。図 1-3 のレイアウト H とレイアウト D を比較します。グリッド処理されたグランドによって、目的のグリッドを形成する相互接続の大きな回路網が作成されました。この結果は、本来のグランド・プレーンとほぼ同じ効果があります。